This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ACCEVM149:对固件进行了修改、以在 UCD3138ALLCEVM150的输出中获得48V 电压

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ACCEVM149, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180188/ucd3138accevm149-firmware-modification-to-get-48v-in-the-output-of-ucd3138allcevm150

器件型号:UCD3138ACCEVM149
主题中讨论的其他器件: UCD3138ALLCEVM150

大家好、

我将 UCD3138ACCEVM149与 UCD3138ALLCEVM150搭配使用。

原始 UCD3138ALLCEVM150的输出电压为12V。 我将在硬件上进行一些更改、以将48V 作为输出电压、而不是12V。

同时、我需要使用 CCS 更改 UCD3138ACCEVM149固件的一些参数、以获得我的建议。 您能否指导我了解我应该正确修改哪些固件参数?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您很可能需要修改硬件、如分压 电阻器、MOS、变压器 等  您可以在固件中选择相同的基准电压、但要修改分压电阻器。

    此致、

    徐美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在讨论 R20-R21分压电阻器(请参阅图片)? 我应该更换另一个分压电阻器吗?

    让我看看我是否理解正确。 如果我只更改硬件、是否可以使用相同的固件(无需修改)? 例如、参数 VOUT 或 VOUT_OVP 如何?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,一个选项是在不进行修改的情况下使用相同的固件,但要更改硬件--- 想法是保持 UCD 引脚感测到的电压与之前的电压相同。 假设它使用 EAP0进行电压检测、对于12V 输出情况、它在 EAP0引脚上为1V、您可以将 EAP0引脚保持为以前的1V、但更改分压电阻以获得48V 输出情况下的1V 电压。 对其他引脚执行相同的操作(例如电流感应、用于电压/电流/温度监控/保护的 ADxx 等)

    R20和 R21是用于电压感应的 jsut、您应找出 UCD 感应的所有其他组件、并更改相关硬件。

    此致、

    徐美