This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:DR 引脚在高环境温度下开始打嗝

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178416/lm3478-dr-pin-starts-hiccuping-with-high-ambient-temperature

器件型号:LM3478

您好!

我使用 LM3478将5V 转换为28.4V。 使用的设计等于以下值(我们使用其他供应商的一些电容器、但值正确):

https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=1E347F9F43037E96

在正常环境温度下工作时、系统工作正常。 然而、当我加热至大约65°C 的环境温度时、稳压开始"断续"、从而在输入电压上产生高电流峰值。

我们使用另一个 LM3478从相同的5V 电压中生成40V 电压、这也会在高温下开始断续、但电流峰值较低。

此处的蓝色线是未连接的探针、因此您可以忽略该探针。 黄色表示28.4V 转换器的 DR 引脚、绿色表示40V 转换器的 DR。

断开除 Cout 电容器外的所有输出负载时、行为如下:

从现在开始、蓝色线是5V 输入电压上的电流。 黄色线是28.4V 转换器的 DR 引脚。

由于基本上没有负载、因此转换器只需在短时间内工作、以补偿电容器上的损耗。

在室温下、此规定通常以预期的频率和正常的占空比启动

但是、在预热时、这种启动不会以适当的频率发生、但 DR 会永久变为高电平。 因此、它会产生电流过冲。

 

温度越高、此"卡在高电平"阶段所需的时间越长、电流过冲也越高

稳压时间已过长、导致输入电压下的电流过冲超过1安培。

您之前是否有过任何测量结果、或有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muriel、

    请检查绿色线是否真的是40V 转换器的 DR 引脚。

    在发现问题时、是否可以测量输入电压、输出电压和 COMP 引脚电压?

    您使用的是哪种二极管?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte

    感谢您的回答。
    是的、绿线是40V 转换器的 DR 引脚(但在振荡器上具有交流耦合)。 然而、它通过一个常见的5V 输入电压连接至28.4V 转换器、因此在这个图中、40V 上的"干扰"由28.4V 上的干扰产生。

    我将 PMEG6010CEH 用作二极管。
    进一步分析表明补偿器件存在问题、下周我将在 COMP 引脚上执行其他测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供您参考:我发现了问题... 我们在 COMP 引脚上具有附加的软启动功能、通过二极管连接。 在预热时、二极管的属性会发生变化、从而影响 COMP 引脚。 我将从 COMP 引脚上移除软启动、并在 VIN 引脚上添加一个软启动、以消除对 COMP 引脚的影响