This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74500-Q1:与 POR 下降阈值间的关系

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179848/lm74500-q1-vs-por-falling-threshold

器件型号:LM74500-Q1

大家好、  

您能否帮助解释 POR 下降阈值意味着什么? 客户是否可以将其用作 VS 的 UV 保护?  

当它们将 KL30应用于 VS (CH1为黄色)并测量 VS 下降时、它们发现栅极关断阈值为3.59V、与 d.s POR 下降阈值2.2-3.1V 不同? 是否对该术语有任何误解? 如果理解正确、这种差异的可能原因是什么? 谢谢!

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    EN 引脚连接到什么? 请分享原理图和 EN 信号波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉、客户今天没有回复我。 明天我将进行现场访问。 请分享如何根据 EN 信号波形进行评估。 Vsource POR 和 POR 上升阈值是如何定义的? 谢谢!

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    在此情况下、我想检查 EN 信号的状态/电压。 此外、您能否进一步解释测试条件并分享原理图。