This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:有关使用消隐时间消除进行计算的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180458/tlc6983-question-about-calculation-with-blank-time-removal

器件型号:TLC6983

我正在研究 TLC6983的规格。

我对这里的9.2.1.5空白时间删除有点困惑。

"根据公式3、83.4MHz GCLK 频率和1.44us 线路开关时间、计算出的消隐时间为0.572ms
 (47737 GCLK)、这太长、会产生黑场。 "

在我的计算中、是指方程式3、  

TBlank = 1/120Hz -(512段/83.4Mhz + 1.44us) x 30行 x 32 sub_period = 1.058ms

请告诉我错过了什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    您的计算正确。

    我很抱歉。  这是数据表中的错误、我们将在后续版本中进行更正。 感谢您指出这一错误。

    此致、

    Steven