This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:应用问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179522/tps25940-q1-application-questions

器件型号:TPS25940-Q1

大家好、团队、

旨在用于 OVP 连接到12V 电池、VIN 连接到3V 备用电池。

主要用途:

1.12V 切断、输出将输出3V。

2. 12V 打开,输出不输出3V。

问题:

当 OVP=12V、VIN=3V 时、这种情况下的 IQ 是多少?

2、3V 电压非常低、所以不想再添加一个二极管来防止从12V 到3V 的反向电流? 再次确认是否存在反向保护。

非常感谢。

此致、

李兰熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanxi、

    我明天就会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanxi、

    1.需要检查这个。 数据表提到了 EN 引脚禁用时的情况。

    该器件具有反向保护功能。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、

    您是否会想到帮助您从侧面检查问题?

    [引用 userid="463541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179522/tps25940-q1-application-questions/4444249 #4444249]1. 您需要检查这个。 数据表中提到 EN 引脚禁用时的情况[/QUERP]

    非常感谢。

    此致、

    兰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lanxi、

    当 EN=0时、情况将很接近。  

    此致

    Kunal Goel