This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20-5V 的最小启动电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179125/tps7a20-minimum-launch-voltage-of-tps7a20-5v

器件型号:TPS7A20

您好:

我知道、对于 TPS7A20-5V、我需要提供高于5V 的输入。

如果我在 TPS7A20-5V 之前放置其他5V 稳压器、

之前的5V 稳压器的压降约为300mV (最大值)、

点赞数:

|第一级5V LDO,最大压降300mV |--- >| TPS7A20-5V |--->|负载|

那么 TPS7A20-5V 是否仍然正常工作(TPS7A20-5V 输出仍然为5V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei LAN:

    如果您使用5V 输入电压为第一个 LDO 供电、则负载将看到4.555V 的电压、两个 LDO 都将在压降下运行。

    如果您要为第一个 LDO 馈送5.3V 或更高的输入电压、则该 LDO 会馈送 TPS7A20、 然后、根据数据表、最坏情况下的压降将为145mV、因此器件将在大约4.855V 的 VOUT 下运行、器件将处于压降状态。 这意味着 PSRR 和噪声将减小、线路/负载瞬态性能将更差。 我们不建议您在压降配置中使用该器件、因为您会失去 LDO 的许多品质。

    我们建议为 TPS7A20-5V 器件提供5.15V 的 LDO 集、然后 TPS7A20-5V 将正常运行。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 的回复!

    我的电源电路部分如下图所示:

    阅读您的回复后:

    (1)

    如果我移除 MCP1727 (第一级 LDO)、

    只需放置 TPS7A2050 (用于模拟)和 TPS7A2033 (用于数字)?

    (2)

    或者、我可以将 MCP1727与以下项一起放置:

    MCP1727 (5V)-> TPS7A2045 (4.5V)->负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei LAN:

    通过在输入电源轨上使用5V USB 输入供电、我建议移除 MCP1727、然后将 TPS7A2045设置为模拟、将33设置为数字、从而实际结合(1)和(2)。 这将使器件具有500mV 的余量、从而使其不会在压降下运行。 这将允许数字和模拟7A20以足够的余量运行。

    目前 MCP1727不能用作 LDO。 它具有5V 输入并设置为5V 输出、因此它将在压降下运行、输出电源轨将跟随输入轨压降电压。 与您提供的值相差300mV。 因此、该器件的输出是 LC 滤波器的输出- 300mV 或大约4.7V。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我明白了。

    当 I 系列2 LDO 时、PSRR 的重新定级会降低、

    您能给我详细介绍一下或提供文档吗?

    我想了解更多相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    从根本上说、两个串联的 LDO 并不会降低 PSRR。 我的意思是说、在压降运行中具有 PSRR 将降低 PSRR。 因此、应在压降下运行、LDO 不提供任何 PSRR 增加、并且当两个 LDO 串联且都在压降下运行时、两个 LDO 都不会在该轨上提供 PSRR、从而导致总 PSRR 性能不佳、 但是、如果两个 LDO 都以足够的余量运行、则它们的 PSRR 会相互加重、并且输出信号将非常干净、由于两个 LDO 负责清除信号、因此 PSRR 为100+dB。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!

    非常感谢!