This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:询问、由于上一个主题是2年前、TPS610991变体是否发生了变化。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180373/tps61099-asking-because-the-last-thread-was-2-years-ago-has-there-been-any-movement-with-the-tps610991-variant

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61299

TPS61099x 系列的数据表自上一个主题以来已更新、并列出了 TPS610991变体为预发布版。 我在产品页面上的任何位置都看不到预发布的器件。 1.8V 变体是否仍然只是名义上的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    很抱歉 TPS610991未公开发布。

    请提供您的详细应用和条件吗? 我们有一款具有1.8V VOUT 的新器件 TPS61299、该器件现在没有公开样片、如果您对此感兴趣、我们可以通过电子邮件与您进一步联系。

    此致、

    Nathan