This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:反相降压/升压应用中的电流感应

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180090/tpsm63606-current-sensing-in-inverting-buck-boost-application

器件型号:TPSM63606

您好!

我在反相降压/升压应用中使用 TPSM63606E 从+12V 输入生成-3.5V 电压。 我将在-3.5V 电源和我的负载之间添加一个感应电阻器、以测量负载电流。 了解当高电流流动时、感应电阻器上会出现压降、因此负载将看到60mV 的最大压降。 在这种情况下、如果我将-3.5V_LOAD 连接到 R95的引脚2、开关能否帮助补偿传感电阻器上的压降?

此致、

苏成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SC、

    感谢您提出问题。 是的、可以适当地连接反馈电阻器 R95、以 感应和调节 感应电阻器后面的输出电压。  

    此外、请注意、原理图中的 EN/SYNC 可连接到 VIN、因此模块始终处于启用状态。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢。

    此致、

    机械

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、SC。