This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:MFi 支持

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1, TPS25840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179670/tps2546-q1-mfi-support

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25840-Q1

您好、专家、

我们的客户希望将 TPS2546-Q1用于其 USB 充电器。

他们请求以1.5A 电流为 Apple 器件充电。

他们想知道是否必须通过 MFi 认证。

如果是、他们是否应该使用支持 MFi 的产品、如 TPS25840-Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    转让给负责中国事务的 Ziv。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kuno 和 Ziv!

    Ziv、您好、对此案例有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    很抱歉、Ziv 现在是 OOO、让我来回答您的问题。

    对于 TPS2546-Q1、如果您希望通过 MFi、唯一的方法是让电流限制大于额定电流的1.6倍、例如、如果您的额定电流为1A、则需要将电流限制设置为1.6A 才能通过 MFi 测试。

    对于 TPS25840-Q1、您可以在 Rlimit 中添加一个 Rpara 和一个 Cpara 以通过 MFi 测试。

    此致,

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno、

    非常感谢!

    很抱歉再次打扰你。 我想问您一个与产品无关的问题。

    您是否知道产品需要 MFi 认证?

    我们客户的产品是汽车车厢。 他发现、一些笔记本电脑为 Apple 设备充电0.5A、不需要经过 MFi 认证、因此他想知道其1.5A 充电器是否必须经过 MFi 认证。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Athos,

    根据我的理解、如果您需要获得 Carplay 认证、则必须通过 MFI 测试。

    此致、

    Kuno