This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61050:正在寻找额定电流更高的替代器件

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176663/tps61050-looking-for-alternate-part-with-higher-current-rating

器件型号:TPS61050

尊敬的 TI 团队:

在我们的当前设计中、我们将  TPS61050 LED 驱动器用于光源。 根据手电筒模式下的数据表、我们能够为 LED 提供高达500mA 的电流。

我们正在寻找一个可提供更大电流的替代器件、即1A、1.5A 或2A。 如果没有替换、我就不会感到烦恼。 我们正在寻找新的产品发布版本。

请提供合适的选项。

谢谢、

Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mrudang

    很抱歉耽误你的回答。 对于闪光灯驱动器器件、手电筒模式下的电流不超过500mA。 它是否用于移动电话? 如果 I2C 通信不是必须的、那么我认为我们有更多的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、  

    感谢您的回答。

    I2C 接口没有限定我的范围。 请提供其他合适的高电流解决方案。

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mrudang

    我们现在有一个新的转换器器件、位于采样级下、支持高达4A 的电流。 您是否有任何其他要求需要电流额定值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高达3A-4A 的电流对我来说很好。

    Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mrudang

    我 想通过邮件与您联系、以讨论更多详细信息。 我请求友谊。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mrudang

    我已通过邮件回复。 谢谢