This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110能否在浮动充电和极少放电的情况下进行电池学习?

Guru**** 2602025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179259/bq34110-does-bq34110-can-do-battery-learning-under-floating-charge-and-rarely-discharge

器件型号:BQ34110

尊敬的产品线工程师

客户需要咨询与 BQ34110相关的两个问题、如下所示。

1. BQ34110的引脚 LEN 根据数据表用于电池学习。 但在客户应用中、电池是铅酸电池、电池始终处于浮动充电状态、很少放电。 BQ34110是否仍然可以在这种情况下进行电池学习? 电池学习期间是否有放电课程?

2.铅酸具有自放电特性,自放电流不会流经感应电阻器。 BQ34110如何获得准确的电池容量并消除自放电的影响?

非常感谢您的支持!  

此致、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    LEN 引脚用于控制学习放电电流的 FET。 请参阅第2.11.1.4节了解放电阶段。 需要外部负载、并且在学习过程中会出现局部放电。

    2.浮动充电器可确保补充自放电。 如果没有浮动充电器、您可以在数据存储器中设置自放电率。 这将允许算法考虑自放电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户再次提出以下三个问题。

    1.如您所知,系统负载始终在线连接电池,在启用学习阶段是否发生冲突。 因为根据 TRM 的要求、放电电流不是恒定电流速率。

    2.我们有浮动充电器电路,因此,我们不必在数据存储器中设置自放电率、对了?

    3.如何随电池老化更新 SOC 限制、 需要完全放电和充电?我们的应用可能不允许这样做,如何克服电池老化时 SoC 不准确?

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    学习阶段的放电电流应在以下所述的指定范围内:

    当器件处于记忆放电阶段时,它还监视电流()并确保其处于预期放电电流的可接受范围内。 该算法根据学习放电电流了解预期电流、该电流是使用外部电路实现的预期学习放电电流。 该电流通常应大于 C/20。 算法用于可接受范围的边界是使用学习放电电流边界确定的

    此外、要求静置期间的电流不应大于 充电检测阈值或低于放电检测阈值

    如果充电器、系统和电池始终连接在一起、则无需设置自放电率

    SoC 的范围始终为0至100、代表 RemainingCapacity/FullChargeCapaicty 的值、FCC 仅在完全充电和放电周期内更新、SOH = FCC/DesignCapcity 可 用于评估电池健康状况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您好、Shirish、Steven

    客户仍有以下问题。

    BQ34110何时启用记忆放电阶段?需要 I2C 命令来控制或自行控制?

    2.如果 LEN 引脚由 MCU 控制,MCU 何时需要开始学习放电阶段?频率如何?

    感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 第2.11节中列出了这些选项