This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:TPS7A45是否满足以下要求?

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180089/tps7a45-does-tps7a45-meet-below-requirements

器件型号:TPS7A45

大家好、

VIN=13V、Vout=12V、Iout_avg =400mA、(Ipuls=1.9A@20ms) 、TPS7A45是否满足要求? 我在数据表中看不到瞬态能力的描述。  请帮助推荐最合适的器件。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dillen、

    您所描述的应用中 TPS7A45的限制因素是电流限制、由于电流限制、该器件在此处不起作用。

    我查看了我们的产品系列、我认为没有器件可以支持此应用。 问题在于输入/输出电压相对较大时的脉冲电流为1.9A;我们有许多良好的高电流器件、可以轻松支持1.9A (连续)、但它们都是低输入电压器件。  

    另一种选择是并联其中的2个器件、以便每个器件在其指定的输出电流范围内运行。 请告诉我这一想法是否令人感兴趣。  

    此致、

    Nick