This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001DRBEVM:波形问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179891/tps7a8001drbevm-waveform-issue

器件型号:TPS7A8001DRBEVM

尊敬的团队:

1.对于用于 P3V3_CLK (1A、0.364A)的 TPS7A8001、空载时的通电/断电正常、在0.36A 满负载时的通电/断电时有一个大型回路、这可能会导致电源误接通。 有关详细波形、请参阅附件

100%负载,打开

100%关闭

0%负载 开启

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我们的团队明天会回来、感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我有几个问题、因此我可以尝试查看问题是什么:

     您的使能端和输入端是否连接在一起?

    您的输入和输出电容器是什么?

    您是否使用单独的信号来更改负载? 还是使用相同的电源?

    此致、

    安德烈斯