This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:仅使用 ASIC IC 的6.6kw OBC +dc-dc 转换器设计

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28070, UCC28951, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180257/ucc28950-6-6kw-obc-dc--dc-converter-design-with-only-using-asic-ic

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28951UCC28070A
各位专家:
美好的一天!
我们的客户希望仅使用基于模拟控制的设计来开发6.6kW OBC。
有一个严格的限制、即它们不使用任何数字控制。 它们已针对 PFC UCC28070和 PSFB UCC28950完成、但两个 IC 均无库存。
因此、我们想知道适用于相同功率级别的任何其他 IC。 如果不是 PSFB、它们也可以使用 LLC 拓扑。  
提前感谢您。  
此致、
Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28951在参数上与 UCC28950相同、并且引脚对引脚兼容。  因此、如果 UCC28951器件有库存、您应该能够将其用于您的设计。

    还有一个 UCC28070A 交错 PFC 控制器、您应该也能够在设计中使用它。

    此致、