This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源方案选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180111/power-scheme-selection

主题中讨论的其他器件:LM25143-Q1LM25143

您好的团队:

   输入为12~24V、输出1为- 4V 8.5A、输出2为4.6V 8.5A。

  请推荐芯片方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、看一下 LM25143 (或适用于汽车的 LM25143-Q1)。 这是一个双输出控制器。 您可以使用快速入门计算器来帮助选择组件。

    此致、

    TM