请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34927 我想使用 LM34927的隔离式输出通过多绕组变压器实现相同电压值的多通道隔离式输出、轻负载和单个峰值约为50mA。 是否可以采用三到四个隔离式输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Keven、
在技术上可能是可行的、但生成反馈机制正常运行所需的纹波量会更加复杂一些。 它还取决于您需要次级侧的电压。 最后、您可能需要留出一个区域来填充一些电阻器、因为反激式器件可能需要一些最小电流才能正常工作。
您可以使用此工具进行混乱、看看它是否有用。
https://www.ti.com/tool/FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
谢谢、
Andrew