This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:原理图审阅

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172637/bq25792-schematic-review

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO

大家好、

我有一个4S2P 电池。 我将使用 BQ25792进行充电。 我根据 BQ25792 EVM 原理图进行了设计。  您可以在下面的照片中看到原理图。

我的输入电压大于15V。  它具有 I2C 通信、我可以读取和写入数据。

我的电路有问题。  

1 -当我为电路板通电时、STAT LED 闪烁。 我想、如果没有错误、它通常应保持盖子恒定。

2- VSYS 电压应最小为12V,但我在 VSYS 连接器中看到3,5V。 我想、没有开关。

您对此主题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    是否将电池或仿真电池连接到 BAT、将10kohm 热敏电阻连接到 TS?  如果未连接热敏电阻、则充电器处于 TS 故障状态。  如果未连接电池且连接了热敏电阻或通过 I2C 禁用 TS 功能、则启用充电器后、充电器的 BAT 和 SYS 引脚将过冲。  这会导致关闭转换器的 OVP 故障。  TS 故障和 OVP 都可能导致 STAT 闪烁。  您能否通过 I2C 读取状态和故障寄存器并进行回复?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢您的回复。 连接器侧连接了10K NTC。 但未连接电池。 通常、BQ25792EVM 在未插入电池时、SYSMIN 电压看起来不错。 STAT LED 稳定亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESO、

    在连接热敏电阻并启用充电的情况下、但没有电池并且 BAT 上只有很小的电容、因此转换器会对 BAT 电容进行过充、从而导致充电终止、然后是 OVP。  这反过来会导致 SYS OVP。  终止和 OVP 会导致 STAT 引脚闪烁。  我建议在无电池时移除热敏电阻、或在无电池时通过/CE 引脚或 CE 位禁用充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。  

    还有一个问题。 当我在 PROG 引脚上将电路板设置为2S 时、我可以将 SYSMIN 设置为所需的值。 但是、当我为4S 设置17.4k 时 、电路板永远不会开始开关。 我使用 MSP430控制器与 BQSTUDIO 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    仅在上电后读取 PROG 引脚以设置默认设置。  如果在不同时移除 VBUS 和 BAT 电压的情况下更改 PROG 电阻器、则电池寄存器(REG0x0A[7:6])没有变化 、这会自动更改 BATREG、SysMin 和 ICHG 寄存器。  您可以直接通过 I2C 更改电池寄存器、而无需更改 PROG、但在下一次断电和上电时、寄存器会重置为每个 PROG 引脚电阻器的值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     当 Vbus = 5V 时、我可以使用750kHz 4S 电池充电。 但当我将 VBUS 设置为15V 时、REGN LDO 短路、不输出。 因此、开关无法启动、无法充电。

    1)如我共享的原理图所示、VBUS 具有缓冲器2R 和2u2F。 我应该将 TVS 或齐纳二极管连接到输入端吗? 或者您还有其他建议吗?

    2) 同样、当有5V 输入时、我无法根据需要调整 REG3B 地址的充电电流。 例如、当我将其设置为500mA 时、没有变化。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    关于1、我不希望 VBUS 过低有任何问题、缓冲器的设计可防止在15V 热插拔时出现高于30V 的振铃。  您是否遵循了下面复制的数据表中的布局建议、尤其是 PMID 和 SYS 的0.1uF 电容器?

    关于2、您能否提供状态和故障寄存器值?  最有可能、在5V 输入时、输入电流受到 ILIM_HIZ 电阻分压器的限制、输入电流限制环路处于控制状态并限制输出功率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。  忘记了上面提到的数字:

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我可以为4S 电池充电。 可能存在布局问题。  我可以通过 BQSTUDIO 从 I2C 读取充电电流、输入电压、电池电压。

    我有疑问;

    我可以准确地读取充电电流。 但放电电流是错误的。  读取放电电流不正确。 IBAT (放电电流为32229mA 、如图所示)

    通常、我从 VSYS 输出中汲取1A 的电流。  放电期间未连接 VBUS。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    设置 REG0x14[5]= 1、ADC 将正确测量放电流。  此外、不要打开运行平均值。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、您一直在打扰您。  

    我设置 REG0x14[5]= 1 (EN_IBAT)。   但 IBAT 仍为32766mA (当消耗0 A.from VSYS 和 BATTERY 时)。

    存在这种情况。  例如、当它开始消耗 500mA 电流时。 我正在读取 IBAT 32229mA。  32766mA - 32229mA = 537mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    该寄存器是二进制补码寄存器。  因此、软件必须将数字转换为二进制补码格式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff  

    感谢您的回答。  

    如果电池(VBAT)在放电期间降至 Vsysmin 以下(VBUS 不连接,只连接电池),电池是否会自动从 VSYS 上断开? 否则电池将会耗尽。  

     从图中可以看到、由于 MOSFET 的体二极管、电池不会断开。  

    此外、还有一个我从 sdrv 引脚驱动的 shipFET。  输出信号出现在下图中。  要断开电池与 VSYS 的连接、我将 REG11寄存器中的 SDRV 控制位设置为"运输模式"。 当我将/QON 引脚拉至0时、不会驱动 sdrv。 但 VSYS 会降至8V。 不是0V? 通常电池电压约为15V (4S)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    当没有输入电源时、充电器进入 HiZ 模式、SYS 仅由 BAT 供电。 体二极管允许电流从 BAT 流向 SYS、直到 BAT_UVLO~=2.5V、除非电池组保护器在此之前关闭电池组。  在 HiZ 模式下、SDRV 引脚太弱、无法驱动10兆欧姆示波器阻抗、这就是示波器显示三角波的原因。  要使运输模式和/或/QON 正常工作、主机必须使用 REG0x14[7]= 1告知充电器存在运输 FET。  请记住、在运输模式下、仅当 VBUS 电压<输入 UVLO、即未连接 VBUS 时才起作用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我们无法将电池与负载完全分离、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Es0、

    没错。  中有一个二极管、允许电流从 SYS 流向 BAT。  外部 ShipFET 仅在不存在 VBUS 时用于运输模式或关断模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    当输入没有 VBUS 时、4S 电池放电时间很长。 电池单元损坏。电池输出约为4V。 我想 Vsysmin 12V (4S 的默认值) 仅在 Vbus 时有效。   当系统电压(即电池电压)降至12V 以下时、我将无法将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ESO、

    正确。  最小系统电压仅在 VBUS 连接了电源时可用。  充电器不能为裸电池供电/提供保护。  电池组中应装有防止过度放电的电池组保护器。  

    此致、

    Jeff