This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:输入电压大于输出电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179526/tps61023-input-greater-than-output-voltage

器件型号:TPS61023

大家好、德州仪器社区、

你好、

我想使用 TPS61023稳压器来调节3.8v

如果超过3.8v 到达 TPS61023稳压器的输入、会发生什么情况? 例如4.2V、我将在稳压器的输出端获得什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    TPS61023在数据表的第7.3.5节中具有直通功能。

    因此、Vout 为 Vin - Iout *(DCR + RDS_ON_PMODSFet)。

    但请注意、VIN 不应大于5.5V。

     

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、非常感谢您的帮助。