This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20851 -通过 EV2300+bqevsw 禁用阻抗跟踪算法

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179738/bq20851---disable-impedance-tracking-algo-via-ev2300-bqevsw

你(们)好

是否可以禁用 BQ20851中的精密阻抗跟踪算法?

我想将  BQ20851管理的笔记本电脑电池与不相关化学成分的新电池配合使用。 我n`t 不需要任何 CURRENT_Capacity 数据、我很乐意将电池(Apple A1057)用作盲电荷源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Misha、

    bq20851不执行阻抗跟踪算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 但它使用的其他东西依赖于化学物质、对吧? 是否可以使电池化学特性独立(功能有限)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Misha、

    监测计取决于电池化学成分信息。 即使化学成分数据编程不正确、也可以继续正确监测电压和电流。 您可以设置数据闪存常量、以便不会达到任何阈值来禁用任何特定功能。