尊敬的各位成员:
我在互联网上的某个位置找到了此文档(我不记得确切的位置)
e2e.ti.com/.../PWR050A_5F00_SCH.pdf
我认为反激式电源可能需要使用的电路。 以确保我尝试通过 OrCAD 进行仿真。 我知道变压器有问题、但我无法解决。 这是我在 OrCAD 中进行的仿真。
我必须回答以下主要问题:
- 在连接的 SCH 中、引脚状态为 NC。 我不知道它是否会干扰仿真。
- 对于 T1、我计算上级比率为1:1、下级比率为16:1。 我不确定。 此外、我不知道是否可以使用在 OrCAD 中使用的(XFRM_LINEAR)。
任何建议都将不胜感激。
Farzaneh