This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:使用 OrCAD 的 UCC28600D PWR050仿真

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177651/ucc28600-ucc28600d-pwr050-simulation-using-orcad

器件型号:UCC28600

尊敬的各位成员:

我在互联网上的某个位置找到了此文档(我不记得确切的位置)

e2e.ti.com/.../PWR050A_5F00_SCH.pdf

我认为反激式电源可能需要使用的电路。 以确保我尝试通过 OrCAD 进行仿真。 我知道变压器有问题、但我无法解决。 这是我在 OrCAD 中进行的仿真。

我必须回答以下主要问题:

  •  在连接的 SCH 中、引脚状态为 NC。 我不知道它是否会干扰仿真。  
  • 对于 T1、我计算上级比率为1:1、下级比率为16:1。 我不确定。 此外、我不知道是否可以使用在 OrCAD 中使用的(XFRM_LINEAR)。

任何建议都将不胜感激。

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的设计对输入和输出有何要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    因为正是在 TI 的 SCH pdf 上、我附了此文件。 400V 输入和12V 输出。 如果可以帮助、您可以找到附加的仿真。  

    e2e.ti.com/.../UCC28600D.zip

    提前感谢

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在选择变压器 磁化电感时、需要了解输出功率要求。

    我有建议。  与 Webench 设计工具根据您的电源要求计算的值相比、您可能需要检查您的设计。  以下链接将带您进入产品页面、您可以 在其中找到 Webench 设计工具。  它靠近产品页面的底部。

    https://www.ti.com/product/UCC28600?keyMatch=UCC28600&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我已经使用 Webench 很多次了。 我要尝试仿真的是 TI 设计。  在第一篇帖子中、我也发布了此设计。 标题为"UCC28600EVM-400V-12V"。 我没有任何其他信息。 在我的设计中、我需要在输出端提供4A 和12V 电压、因此、我认为此设计可以为我提供帮助。 我需要首先对其进行仿真。   

    [引用 userid="424483" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177651/ucc28600-ucc28600d-pwr050-simulation-using-orcad ]PWR050A_SCH.pdf[/quot]

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我在 OrCAD 中也遇到此错误:

    完全不知道!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在 TI PSpice 中顺利打开模型。  我只需要更新库。

    您可能希望尝试一下。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我更新了高速缓存、正如您所说的、它解决了问题。 但不幸的是、我在收敛方面遇到了一些问题、我无法解决这些问题。  

    我尝试更改收敛不同的值、但它不起作用。  

    另一个问题是、我将状态引脚 NC 留在这里、我想知道它是否会产生问题。  

    谢谢  

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎能够使仿真正常工作。

    收敛问题在 PSpice 建模中很常见、通常可以通过设置元件的初始条件来解决、例如电流和电压。

    此致、