This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:电池欠压情况会继续对 BQ78350和放大器放电;BQ769300 BMS

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179610/bq78350-r1a-cell-under-voltage-condition-continues-to-discharge-bq78350-bq769300-bms

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76930EVM

您好!

我有一个使用6节锂聚合物电池制造的6S 电池组和一个使用 BQ78350-R1A 作为电量监测计和控制器的 BMS、以及使用 BQ769300作为模拟前端 该设计与 BQ76930EVM 原理图几乎相同。

当电池组放电至“空”时,我会遇到问题。 我已将电池欠压限制设置为2900mV。

在放电期间、当第一个电池放电至2900mV 时、控制器会正确关闭 CHG 和 DSG FET。 这是我期望的行为。 但是、每120毫秒会打开和关闭一次 FET。 我认为这样做的原因是控制器正在检查电池组是否仍在放电、或者正在查看充电器是否已开始供电。

我遇到的问题是、当 FET 重新导通120毫秒时、我的器件会继续从电池单元中拉电流、导致它们放电至<2V。 (远低于2.9V 限值 I SET)。

我想知道是否有办法让监测计/AFE 检测到没有充电器并停止电流放电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    CUV 阈值决定 FET 何时关断。 FET 关断后、电池电压将开始上升、因为没有负载。 当电压升至 CUV 恢复电压以上时、FET 会再次导通。 您将需要增加数据存储器中的 CUV 恢复电压值。