This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电压问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175867/tps55288-output-voltage-problem

器件型号:TPS55288

大家好、  

客户正在 其设计中使用 TPS55288。 当客户将寄存器01h 和02h 更改为最大和最小值时、他们测量到输出电压没有变化(保持在大约1.5V)。 我告诉客户 将模式寄存器(06h) OE 位(7位)设置为1、然后 TPS55288开始开关并根据 该线程输出默认5V 电压 、输出电压确实 会变为5V。 但是、现在的问题是 、无论为00h 和01h 设置了什么其他值、它都会自动重置为默认值。 他们 禁用了 OCP、以确保不会因为它而触发 OCP。 例如、 当00h 设置为111111b、01h 设置为00000011b 时、这会导致 REF 电压为1200mV、但这些值会复位寄存器。

寄存器的设置顺序如下:

设置寄存器(0x02、0b01100100);//将寄存器0x02设置为特定值,禁用 OCP。
setDoubleRegister (0x00、0b111111、0b00000011);//将00h 设置为11111111b 等
设置寄存器(0x06、0b10100000);//设置模式寄存器以启用切换。

您能进一步提供帮助吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您联系 E2E。

    您还能继续了解原理图吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    这是原理图。 如果您需要更多信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LowPowerModule2.PDF.pdf

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的反馈。

    我将研究这个问题、 1-2天内回来。 谢谢。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    很抱歉耽误你的回答。

     MODE 寄存器(06h) OE 位(7位)设置为1后、TPS55288开始开关、输出默认为5V。 因此、如果您想更改 Vout 值、 请在 OE 位置1后设置00h、01h 寄存器。

    下面是我对原理图的评论:

    (1) EN/UVLO 分压电阻可能高达100kohm、以减小流经这些电阻的泄漏电流并提高效率。

    (2)另请提供输入电压范围、输出电压和输出电流。 电感器器件型号和电容器值。 因此、我可以估算补偿参数是否合适。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的建议。 以下是客户提供的更多信息:

    我首先尝试将 MODE OE 位设置为1、然后更改了地址01h 和02h 处的 REF。
    但这没有什么帮助。 当尝试将 REF 地址设置为最大值时:

    writeRegister (0x06、0b10100000);
    writeDoubleRegister (0x00、0b11000000、0b00000011);//将00h 设置为11000000b 并将01h 设置为00000011b 以将 REF 设置为1.129V。请确认这是否正确,我在确定它是否应该是另一种方法时遇到了困难。

    运行此代码并在之后读取地址表明寄存器复位。 OE 位恢复为0。

    最小电压:5V 最大电压:20V。

    输出功率最大为50W、即2.5A @ 20V 和5A@5V。
    电感器:Coilcraft SER1310-103MLD (10uH)

    输入和输出电容值分别为:1x 47uF + 1x 10uF + 1x 1uF 和输出电容:1x 47uF + 3x 10uF + 1x 1uF

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请注意、应将数据写入01h、如下所述:

    您可以按如下方式更改代码:

    writeRegister (0x06、0b10100000);
    writeDoubleRegister (0x01、0b00000011、0b11000000);//将00h 设置为11000000b 并将01h 设置为00000011b 以将 REF 设置为1.129V。请确认这是否正确,我无法确定它是否应该是另一种方法。

    输入电压范围如何? VIN-NORMAL = 12V?

    (1) ILIM 电阻器太小、不适合用于电感器电流限制保护、建议将电阻器更改为33k 以获得10A 平均电感器电流。

    (2)电感值远高于我们的建议值、这将导致较大的 RHPZ 并导致不良的瞬态响应、建议将其更改为4.7uH 并将 R9更改为15k Ω、并将 C8更改为10nF。

    (3) ISP-ISN 感应电阻值是多少?  

    (4)建议 FB 电阻器的接地连接至 AGND。  

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    客户已将电阻器和电容器更改为您建议的电阻器和电容器、但电感除外、因为他们目前没有可用的资源。

    正常电压确实为12V、 但他们希望使用 USB PD 为该电路供电、以便其输入范围为5V 至20V。 感应电阻器的值为10m Ω。

    WriteDoubleRegister 函数使用 IC 的多写入功能、但它仅在地址00h -> 01h ->等中前进、而不是在另一种情况下前进、这是正确的吗? 他们也尝试首先写入01h、但在所有情况下:将01h 设置为0b00000011会复位 IC 的所有寄存器、这是为什么会发生的? 这应该是一个有效值吗?

    关于 FB 连接:连接到 AGND 的底部电阻器的接地连接、这是原理图中的错误。

    更新了:   当我将00h 设置为111111b、并将01h 设置为11000000b 时、可以从电路获取的最高电压似乎为6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我 不确定 WriteDoubleRegister 函数是否可以很好地用于此器件。 客户是否可以尝试使用对单个寄存器的写操作并确认寄存器值是否与写入的值相同?

    很抱歉有一些误解。 REF 寄存器可以在模式寄存器之前写入。

    写入00h 不会影响基准电压。  寄存 器00h 应在01h 之前写入、因为在写入寄存器01h 后、器件将加载数据。  

    他们是否尝试了 EVM 板? 我还担心布局、是否可以与布局共享? 有时我们看到问题与 PCB 有关。

    谢谢、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户是否对此主题有任何新反馈?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢你的等待。

    客户重 写了一些设置 REF 和 MODE 的代码 、现在感觉还可以、但有几个问题。

    1) 1)当使用5V 电源电压时、我无法输出22V 电压、这只是一个技术限制吗? 在9V 电压下工作正常。

    2) 2)与外部反馈的内部反馈相比、我是否获得了性能提升?

    3) 3)输入为9V 时、输出达到最大值21.4V、是否无法达到22V?

    我希望您能提供进一步的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您的反馈。

    我认为5V 或9V 输入电压的原因可能相同、请查看电源是否受电流限制。 另请参阅我对原理图的评论:

     (1)由于 Vin_min=5V 且 Vout_max=20V、Iout=2.5A、因此最大输出功率可以为50W、因此输入电流将高于10A。 因此、请确保电源能力、并更改 ILIM 电阻器22k 以获得15A 平均电感器电流。

    (2)我℃了电感器在5VIN/20Vo、2.5A 时可能会导致50 μ H 的温升、建议使用更高的 Isat 电感器、并且电感器可以降至4.7uH。

    (3)  与外部反馈的内部反馈相比、我是否获得了绩效改进?

    ->有时、需要使用前馈电容器来保持足够的相位裕度、因此需要外部反馈。

    此致、

    布莱斯