请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 您好!
在 TPS61169数据表第16页的图18布局中、VIN 处有一个 RC、在 EVM 板中、"使用 TPS61169评估模块-用户指南"在第7页的原理图中也有一个 RC。
输入电压上的 RC 滤波器确实是必要的吗?
R = 10R
C = 1uF
对于 VIN 和电感器输入节点、我只想将一个10uF 陶瓷电容器与一个100nF 陶瓷电容器并联。
谢谢。