This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:CC 和 CV 模式

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LMP8646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179666/lm5118-cc-and-cv-mode

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: LMP8646

大家好、团队、

因此、我们希望使用 LM5118设计一个 CC 和 CV 模式降压/升压充电器来为电池充电。直流适配器的输入为48V、6.6A、输出为54.6V、电流限制为3A。 我们注意到、LM5118上有一个带有感应电阻器的电流感应引脚。 我们了解到、为了通过控制器实现 CC 和 CV、我们可以使用 LMP8646。 但对于 LM5118、我们是否需要 LMP8646、或者如果我们仅根据具有3A 电流限制的 webench 设计对其进行设计、它将充当 CC 和 CV、从而在42V 至54.6V 的范围内为电池充电。

谢谢