This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:TPS25772-Q1适合控制 USB3.x MUX TUSB542的选择引脚

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1, TUSB542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178892/tps25772-q1-is-tps25772-q1-suitable-to-controll-the-select-pin-of-usb3-x-mux-tusb542

器件型号:TPS25772-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB542

是否可以使用 TPS25772-Q1控制 USB3.x MUX TUSB542的选择引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    指定给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    TPS25772-Q1 的 GPIO 可配置为检测电缆方向、因此可以控制  TUSB542的 SEL 引脚。

    BR、

    本尼