This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:平均电流限制功能问题

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176713/lm5175-average-current-limiting-function-questions

器件型号:LM5175

大家好、

我的客户希望了解我们 的平均电流限制功能。

  1. 当触发平均电流限制时,触发需要多长时间才能提供保护?
  2. 我们是否有任何介绍此功能的测试报告或应用手册、客户是否希望在触发该功能时了解保护机制。
  3.  触发后 、转换器的输出电压会降低以限制输入或输出电流、因此、如果负载仍在增加、将会发生什么情况?
    触发 过流保护后输出电压是否保持下降并进入 间断模式故障保护?

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    平均电流环路是一个慢环路。 通过该环路对 SS 电容器放电需要一段时间。 因此、反应时间取决于使用的 SS 电容器。

    2.数据表中描述了保护机制:IC 将开始下拉 SS 电压。 一旦 SS 上的电压降至 FB 电压以下、SS 上的电压即定义输出电压(这意味着输出电压会降低、直到流经感测电阻的电流不再产生50mV 以上的电压)。

    不是立即、因为环路速度非常慢。

    对于平均电流环路的运行、您可以查看此参考设计 PMP9495参考设计| 德州仪器 TI.com。 该参考设计使用的是 LM5175的标准 EVM。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复!

    但  PMP9495似乎 没有显示 平均电流限制工作情况的波形。

    还可以、让我先与客户讨论一下。

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    请参阅以下客户的进一步支持需求:

    1. 您对9V-36Vin、12Vout/Pout=45W 应用的 TSS 建议是什么? 在 LM5175设计工具中,它是默认的8ms。
    2. 响应时间是否会因 CSS 值而有所不同? 如何检查或计算反应时间? 你有什么建议?
    3. 我们需要您的帮助来提供输入/输出电流限制波形、包括 Vout 和 IIN/Iout、VSS 或 VFB、以确保波形行为正确。

    我们是否可以提供测试波形以供客户参考?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    这取决于他在启动期间消耗的电流、电源能够提供的最大功率以及客户希望在启动时提供的最大峰值电流。 最好是使用第一个原型对其进行测试。

    2.根据 CSS,反应时间将有所不同。 具有恒定电流的电容器的放电公式应该有效。

    3.可以、这是可能的、但最好是客户自己订购 EVM。

    特别是在接下来的几周、由于圣诞季、这项测试将不会进行、抱歉。

    此致、
    Brigitte