This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:Excel 工具的一个单元格中的 UCC28070A 错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179339/ucc28070a-ucc28070a-error-in-a-cell-of-the-excel-tool

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

大家好、我在 Excel 工具中发现了一个错误、它允许计算 UCC28070A 周围的各种组件。 这用于 CTA 计算(电子表格的第53行)。
数据表指示第36页-> CTA=1/(RTA*FS*3),电子表格通过取 Rs 而不是 RTA 来进行计算。
您能确认这一点吗?

此致。

JYL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laporte、

    感谢您查询 UCC28070、并指出了扩展表和数据表之间的差异。

    我认为您应该使用电子表格中使用的 Rs。

    之所以使用 RS、是因为我认为它是通过 RTA 和 Rs 的并联组合来简化的、Rs 通常比 RTX 小得多、 并联值由 Rs 主导。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Harish、谢谢您的精度。