This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480SQ-AAEV:LM26480SQ-AAEV

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480SQ-AAEV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179383/lm26480sq-aaev-lm26480sq-aaev

器件型号:LM26480SQ-AAEV

LM26480SQ-AAEV 的 Buck1仅适用于2V 输出电压。尽管如此、该器件在整个温度范围内的输出电压为3.3V 时仍能正常工作。 如果只有少量电流从 SW1中消耗、则可能是有效的。 我在300mA 负载电流下对此进行了测试。 稍后或更高负载时是否会出现问题? 当输出电压高于2V 时、降压转换器1能够很好地工作多达多少负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Schmidtke 先生、

      我不知道其数据表将 Buck1输出限制为2V 的原因、也没有数据可供您 在 超出规格的情况下使用。  

     如果您 必须 按照上述方式使用该器件、我有以下建议:

    1. 确保仍有余量:将其设置为3.6V 并施加600mA 负载电流。  
    2. 在您的应用所需的温度范围内进行测试。  

     如果有人知道该器件、我将尝试与其他组进行检查、并在我获得结果时随时更新您。

     

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的快速响应和建议。

    我将执行建议的检查。

    此致

    Peter