This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069MMX-2

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170214/lm5069-lm5069mmx-2

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2662

大家好、我在 故障保护电路中使用 LM5069MMX-2、CL = 0.7333 A、PLIM = 4W。我计算了功率限制值。  

VIN = 50V (初始电压= 0V 且上升时间= 500N 时的阶跃电压)

考虑 PLIM < ILIM * VDS

RSNS = 75m Ω

根据  数据表、假设 VSNs = 5mV 用于功率限制计算、并获得 RPWR = 30k、PLIM = 4.0209W。 但我的仿真结果不匹配。

但我看到 VIN - VSENSE = 19mV、这等于最小功率限制阈值(Rs 两端的电压)= 19mV。

因此、请告诉我是否进行了正确的计算

 e2e.ti.com/.../50V_5F00_OP_5F00_LD_5F00_SW_5F00_ORG_5F00_FLT_5F00_PRTN_5F00_Cal.pdf

存在一些误解:  

在  计算功率限制时、应考虑功率限制阈值(Rs 两端的电压)= 25mV、或者我们应使用数据表示例中给出的 VSNs = 5mV。

2、对于 RPWR = 30k、VPWR = 30k * 20uA = 0.6V、这是功率限制比较器或运算放大器的同相引脚处的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试测试启动条件、以在 VIN = 50V 且 IPLIM = ISNS = PLIM / VIN = 4.0209 W / 50V = 80mA 的情况下检查功率限制条件。 随附的文件包含波形。                                                                                 e2e.ti.com/.../50V_5F00_OP_5F00_LD_5F00_SW_5F00_ORG_5F00_FLT_5F00_PRTN_2D00_graph.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuroop、

    感谢您的支持!

    对于此类低功耗设计、请考虑使用 TPS2662器件

    如果您想继续使用 LM5069、我建议您在 LM5069 EVM 上进行验证、以便 在低功耗设计中偏移参数的主导地位大于在高功耗设计中的主导地位时获得更大的信心。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、请解释 VSNS = 19.9mV 左右而不是5mV 的原因。 我已经使用 示例中给出的 PLIMmin = 5mV 计算了所有值。

    我在图中看到的 VSNS 几乎等于功率限制阈值(VRsense)的最小值。 因此、对于功率限制计算、我应该考虑19m V、或者5mV。  

    我尝试使用 TI 提供的计算器、使用的 PLIMmin 为5mV、我的计算结果与计算器数据相匹配。 请找到所附的。                                                                                       e2e.ti.com/.../7711.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C.xlsxe2e.ti.com/.../LM5069-TI-calculator.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    考虑使用5mV 进行 PLIM 计算、然后使用设计计算器。

    在低功耗条件下、仿真模型存在一些限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道该模型不适用于 VSNS = 5mV -> PLIM。 我的应用是在 VIN = 40V 至60V 近似值和1时仅使用0.7333A 的电流限制。 Cload = 150uF 或2。 DEL CLoad = 50uF、Cload = 50uF 或100uF 3. 开始到短路4. 插入 Del Cload 期间的热短路。

    那么、我是否可以忽略功率限制并仅使用电流限制功能。 在电流限制期间、应关闭负载开关。  

    我是否可以仅使用电流限制而不使用功率限制? 根据数据表、功率限制阈值为 VRsense TYP。 = 25mV、电流限制 VRsense = 55mV。 我使用的 Vsense = 55mV、功率限制如何影响栅极控制。

    可以将功率限制设置为 VRsense > 60mV 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一种低功耗设计、因此您可以使用电流限制启动模式。  

    通过使用470kOhm 的功率将功率限制设置为非常高的值(>60V*0.7333A)、器件会在启动期间直接进入电流限制模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、Si7450DP SOA 数据是在 TA =25°C 时给出的、ISOA 降额方程/计算是否可以在环境温度而非外壳温度下使用。

    请参阅第页 21添加了 LM5069数据表 具有功率限制功能的 LM5069正高电压热插拔/浪涌电流控制器数据表(修订版 G)。  

    此外、请说明 TI 提供的 Excel 计算 器是否会计算外壳温度或环境温度的 MOSFET SOA 降额计算。 尤其是在 TA = 25°C 时提供 SOA 电流                               e2e.ti.com/.../SOA-_2800_RTHJA_2900_-Si7450DP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以使用环境温度。  

    设计计算器在25°C 时的 SOA 信息在后台也是如此

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、请告诉我 LM5069-2 PSpice 模型是否可用于 执行 MC Carlo 分析、我是否可以将 VTimer/ITimer 和 VCL (电流限制)容差更改为 max 和最小值。

    我们需要测试启动短路测试时的最坏情况分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuroop、

    我们从未尝试过,但它应该是可能的。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否包括电流限制感测电压、计时器电压和电流的最大值和最小值、以及蒙特卡洛分析的任何其他最坏情况参数。 是否可以在您的一侧进行测试以供参考。\?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否包括电流限制感测电压、计时器电压和电流的最大值和最小值、以及蒙特卡洛分析的任何其他最坏情况参数。 是否可以在您的一侧进行测试以供参考。\?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、我们可以编辑模型、使其仅获取 VCL 和 VTIMER/ITIMER 参数的最大值和最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模型不包括最小值和最大值。

    抱歉、我们无法支持此请求  

    此致  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh、该模型是否包含 LM5069数据表中电气特性的表格数据中提供的标称/典型值(TC =25°C 时)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、黑诺普。 该模型考虑了数据表中提到的典型值  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    我们能否通过现有模型监测 LM5069-2的结温? 因为 当我尝试 在 SIMETRIX 工具中的温度= 100°C 下运行仿真时、获得的电路输出为0V、VTIMER 为334.7mV (近似值)、PGD 引脚被拉至低电平。

    该模型的工作温度高达85摄氏度、我已经在 TINA TI 中模拟了 LM5069-2_hotswap_restart_sequence 电路、并在 SIMETRIX 中模拟了我的电路。 以下是具有和不具有温度的结果适用于我的电路。 TINA TI 电路和波形被命名为 TINATI_SCH _WFM。

    e2e.ti.com/.../Without-TEMP-100_2D00_graph.pdfe2e.ti.com/.../With-TEMP-100_2D00_graph.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuroop、

    未对热参数建模。 因此、我们无法获得器件的结温。

    结果的差异可能是其他外部参数的变化。 请使用模型了解典型 条件下的功能。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh、UVLO 和 OVLO 电路的偏置电流是否链接到相应的基准电压和迟滞阈值电流? 例如、如果 IBias_OVLO = 1uA、则 VOVLO 阈值 = 2.6V、OVLO 迟滞电流= 30uA。 由于数据表说明了典型值对应于 T = 25°C、最小值和最大值 分别对应于 T =-40°C 和125°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh、UVLO 和 OVLO 电路的偏置电流是否链接到相应的基准电压和迟滞阈值电流? 例如、如果 IBias_OVLO = 1uA、则 VOVLO 阈值 = 2.6V、OVLO 迟滞电流= 30uA。 由于数据表说明了典型值对应于 T = 25°C、最小值和最大值 分别对应于 T =-40°C 至125°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anuroop、

    偏置电流可能随电源电压而变化、但这些引脚上的最大值限制为1uA。 内部基准电压不依赖于偏置电流和滞后电流、但与温度相关、如图11所示

    此致、

    Rakesh