Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, LM74700-Q1
您好!
我正在寻找产品选择支持。
我们正在对运动计时系统的有源 UWB 标签进行原型设计。 为了使系统切实可行、我们需要在登记参加活动的人员时快速为标签充电。 因此、我们建议使用超级电容器作为电源。 我们估计、总电容将接近20F、为标签供电的时间最长为8小时。 如果可行、则需要充电时间小于6s 的快速充电电路。 这意味着 在2.7-3V 时大约为10A。
我们正在寻找一 款具有10A 2.7-3V 电压、具有短路保护功能的低 QI 充电器(标签具有裸露的充电端子)。 充电器可以位于标签上、也可以与标签分开。 对于后一种布置、标签上会有短路保护。
我们研究了以下方面:
https://www.ti.com/product/BQ24640
https://www.ti.com/lit/an/slva920/slva920.pdf?ts=1669721110057
我们非常感谢您为 TI 产品提供任何有助于我们实现这一目标的指导。
此致
Peter Stoneham