This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303J

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179137/bq25303j-bq25303j

器件型号:BQ25303J

充電電流200mA設定で、温度0~°Cの電流が仕様書では20 μ V %=40mA

と記載がありますが、実測では100mAでした。μ A

これは正しい動作でしょうか。μ A

充電電流を大きくすれば正常動作するのでしょうか。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电电流设置为200mA 的情况下、在规格中、0°C 至10 C 温度下的电流为20%= 40mA。

    尽管有说明、但实际测量值为100mA。

    这是正确的行为吗?

    如果我增大充电电流、它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    对于典型值高于65k Ω 的 ICHG 电阻器、端接电流被钳位至63mA 典型值。  ICHG=500mA 时的精度为  

    在较低的充电电流下、精度会稍差一些、因此100mA 不会意外出现。

    此致、

    Jeff