This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:充电电流

Guru**** 2502295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179293/bq25303j-charging-current

器件型号:BQ25303J

200mA 的充电电流是否在规格范围内?
是否有最低充电电流调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    使用方程式:

    和  

    最小充电电流为40000/2500000 = 160mA。

    此致、

    Jeff