This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:ucc21520-Q1和 ucc21520A-Q1之间的差异

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179365/ucc21520-q1-difference-between-ucc21520-q1-and-ucc21520a-q1

器件型号:UCC21520-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21520

大家好、团队、

这是一个一般性问题。

我认为 ucc21520-Q1和 ucc21520A-Q1之间的差异是 UVLO 阈值。 (5V 与8V)

哪种系统对非 A 系统有益、哪种系统对某个版本有利?

您的团队  分别为 UVLO 5V 和8V 创建器件型号的背景是什么?

例如,如果有这样的原因,例如"5V 适用于驱动 FET,8V 适用于驱动***"或类似的原因,则会有所帮助。

谢谢你。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata、

    我们有一份应用手册、其中详细介绍了 UVLO 在驱动 SiC FET 或 IGBT 时的重要性: https://www.ti.com/lit/an/slua944/slua944.pdf

    实际上、当   输出电源发生故障或变得过低时、UVLO 可防止电源开关在饱和状态下驱动、从而有助于在驱动某些类型的 FET 时更大限度地降低传导损耗。 要确定您的系统需要什么 UVLO 版本、您需要确定将为您的系统驱动哪些 FET 以及最适合驱动它们的电压。  

    您可以正确地了解 UCC21520的 A 版本和非 A 版本之间的差异、需要添加的另一个内容是 A 版本具有更宽的电源范围、因为它具有更低的 UVLO 规格。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian-San、

    非常感谢您提供了内容丰富的应用手册。 这是我想知道的,我很清楚。

    感谢您的支持。

    此致、

    平田