This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179064/lmr14050-lmr14050

器件型号:LMR14050

您好!

我们在其中一个设计中使用 LMR14050 IC、我们提供了应用手册中提到的所有必要的 EMI 滤波器电路。

但 CE102图的运行方式仍然与应用手册中提供的图形类似(无 EMI 滤波器)。 EMI 滤波器电路似乎对电源没有任何影响。

请参见随附的原理图和 CE102图。   

期待您的专家建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemanth 您好、

    电感器 L8的另一侧24V 节点上的电解 C308会更好。

    还要确保它具有足够的 ESR 来实现输入滤波器阻尼。 请参阅 :https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf 

    您还可以使用共模扼流圈 L7左侧的电容、因为共模扼流圈将具有寄生差模漏电感。

    SW 的 PCB 布局布线应短且铜面积最小。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多