This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143驱动程序信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM5143-Q1, LM5143A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178977/lm5143-q1-lm5143-driver-info

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143LM5143A-Q1

您好!

我的客户需要计算功率损耗、您能不能帮助提供以下信息。

谢谢你。

 

 

高侧 VDrive

低侧 VDrive

高侧上拉电阻

高侧下拉电阻

低侧上拉电阻

低侧下拉电阻

自适应死区时间阈值

死区时间 L-H

死区时间 H-L

控制器静态功耗(mW)

Theta J-A

LM5143

 

 

 

 

 

 

2.1伏

20ns

22ns

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关发布的栅极驱动参数、静态电流和热阻抗、请参阅数据表 EC 表。 此外、我建议使用快速入门计算器来查看功率损耗。 VCC (栅极驱动电压)为5V,每个 FET 的栅极驱动功率损耗为 Pgate = VCC*FSW*Qg,其中 Qg 是 Vgs = 5V 时的栅极电荷。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您的回复、但我找不到 HS/LS 上拉/下拉电阻、您能不能提供帮助。

    高侧上拉电阻

    高侧下拉电阻

    低侧上拉电阻

    低侧下拉电阻

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电压除以此处的电流:

    PS:请在 LM5143-Q1...better 上使用 LM5143A-Q1 (兼容 P2P)。

    --

    Tim