This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:12V (通过 LM338)或5V (通过 USB 连接)电源电路

Guru**** 2592330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179047/lm338-power-circuit-from-12v-through-lm338-or-from-5v-from-usb-connection

器件型号:LM338

我希望能够通过12V 电源或5V USB 连接为我的电路供电。 您建议如何连接到5VUSB 电源?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    我对你的问题有点困惑。 如果您想在输入端连接5V 电源、我们建议使用1uF 电容器作为旁路电容器。

    您对该器件的具体要求是什么? 您在寻找什么输出电流/输出电压?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我不清楚。 我的输入电压为12V、输出电压为5V。 我希望能够使用 USB 5V 为输出电压侧供电。  我想到的只是使用一个从 USB 5V 到 Vout 总线的二极管。 最终电压将低于5V,但我不确定如果以这种方式反馈…,LM338将会做什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudy、

    因此、您要使用 USB 5.0V 电源为5V 电压轨供电、如果我对您的解释正确、您还希望 LDO 为5V 电压轨供电。 LDO 应使用 ADJ 引脚和 VOUT 引脚以及电阻分压器进行配置。

    以下是数据表中的5V 恒定稳压器:

    如果您使用附加电源为5V 电源轨供电、则5V 可能存在争用。 在这种情况下、LDO 无法灌入电流。 为了保护 LDO 免受反向电流情况的影响、在输入下降且器件试图灌入电流的情况下、使用一个从 OUT 到 IN 的肖特基二极管将保护器件。

    此致、

    John