This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:LM26420

Guru**** 2518830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178997/lm26420-lm26420

器件型号:LM26420

女士们、先生们:

我目前 正在设计中使用 LM26420Q1、想知道我是否可以将相同输出电压的输出并联、从而为负载提供更高的电流输出。 我的目的是为两个通道使用2个不同但相同的电感值。 但是、对于两个通道上的反馈引脚、仅使用一个分压电阻器网络。  

  • 以前有人这么做过
  • 在不使用 ORing 二极管的情况下、两个通道的并联输出是否存在任何问题
  • 这样做会对器件的可靠性产生什么影响  

请就此提供建议、或向我指出实现此任务的正确方向。 我确信、有人会问、为什么不只使用具有较高输出电流额定值的器件。 答案是、我们对该器件进行了一些环境测试、测试通过、因此改用不同器件并再次重复测试成本非常高。 我们非常感谢您的任何意见/建议。 谢谢、祝大家周五愉快。

此致、

TLN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TLN、

    这对我来说是不可能的。 即使在外部连接同一反馈网络、两个转换器之间的内部基准电压和环路也可能存在一些细微差异。 这会导致两个直流/直流转换器之间的负载不平衡、在最坏的情况下、一个直流/直流源和另一个直流/直流源最终会灌入电流。 我建议改用较高电流的器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:
    我怀疑是这样,但希望得到社会人士的肯定。 无论如何、这种配置似乎不是一种好的/常见的做法。 因此,我不应该采取这种做法,而应该找到不同的部分。  非常感谢您的投入、祝您度过美好的一天。

    此致、

    TLN