This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25721节能

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178768/bq25720-bq25721-power-saving

器件型号:BQ25720
主题中讨论的其他器件:BQ25721

你(们)好  

BQ25721是否具有我们可以在仅交流条件下设置的任何节能功能?
另外、您认为效率合理吗?

他们希望提高轻负载效率。


条件如下:

交流输入:5V

B+:12.3

输出电流约为200mW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以查看直通模式(PTM)。 它可提供最佳的轻负载效率。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我们是否有电感= 1.5 uH 的轻负载效率图表、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果未在数据表中找到它们、则它们可能不可用。 换用电感器并进行检查不应很困难。  

    此致、

    老虎