This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:集成 LDO 的输出电流能力

Guru**** 1178900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178777/bq25125-output-current-ability-of-integrated-ldo

器件型号:BQ25125

您好专家、

在   Vin=2.3V、Vout=1.8V 时、我们可以帮助您检查内部 LDO 的电流能力是否可以达到40mA?

我们只知道电流仅为10mA @ Vin 2.2V、Vout 0.8V、因此他们担心 在 Vin 2.3V 时、Vout 1.8V 可以支持40mA 或不支持40mA。

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    请允许我进行一些测量、我可以为您提供 VINLS = 2.3V 和 VLDO = 1.8V 的预期电流限制。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Juan:

    感谢您、期待您的反馈。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    根据我的测试:

    -使用2.3V VINLS 时、LDO 可提供40mA 电流、电压输出为1.78V (1.8V 的~99%)。

    -它可提供高达65mA 的电流、并保持在1.8V (1.62V)的90%范围内。

    我希望这会有所帮助!

    此致、

    Juan Ospina