This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:用于半桥电源的 LM5155 SEPICE 转驱动器变压器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179415/lm5155-q1-lm5155-sepice-to-driver-transformer-for-half-bridge-power

器件型号:LM5155-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

你(们)好

在我的应用中、我将 LM5155用于 SEPICE。 然后、我使用15V 输出来执行 使用12 个变压器的半桥电源拓扑。 (我使用另一个 IC 来驱动两个 MOS)

它看起来像更多 的感应负载。

如何 评估  LM5155 SEPICE 中电感负载的限制?

请分享您宝贵的建议。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    我对您将 LM5155用于 SEPIC 转换器是否正确? 我认为电感负载可能导致的问题是电压尖峰过大、因此您需要确保这些问题不会返回到转换器并损坏那里的任何东西。 此外、负尖峰可能是另一个问题。 我可以想象、在这种情况下、有关驱动电机的信息可能会有所帮助。 很抱歉、在这种情况下、我的知识有限。

    此致、
    Brigitte