This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3619:备用电池切换问题

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171642/tps3619-backup-battery-switchover-problem

器件型号:TPS3619

当  VDD 出现 功率下降时、我发现 TPS3619-33DGKR 的 Vout 未切换到 VBAT (备用电池)。 检查随附的图片。  

当 VDD (Ch#1)从3.3V 降至0.8V 时、VOUT (Ch#3)似乎跟随并跟踪 VDD、为什么 VOUT 未切换到 VBAT?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    您能否确保电池正确连接到 VBAT 引脚? 此外、您是否有可分享的原理图来帮助诊断此问题?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、纽扣电池已正确连接到 VBAT。 随附了应用原理图。   PfO。 测试用例中未使用#RESET 和#MR 引脚。

    由于 VDD 源的功率容量不足、VDD 有时会出现压降。 5V_SYS 始终高于5V。   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Patrick 正在休假。 他将在返回后立即回复您。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    您是否已禁用 TPS3619中的电池新鲜度密封? 它会使 Vbat 保持断开状态、直到被禁用。 您可以禁用密封件并重复测试吗?

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们从未实施 "新鲜度密封"步骤。  

        除了"新鲜度密封 "模式之外、是否存在 Vbat 不一致的情况?

    此致、

    TW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TW:

    新鲜度密封件应该是唯一的 Vbat 断开情况。

    最棒的

    Walter