This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62003:PG 引脚最大灌电流

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180665/tps62003-pg-pin-maximum-current-sink

器件型号:TPS62003

各位专家:

在我们的客户电流应用中、它们没有充分考虑到 PG 引脚的受限灌电流能力。 声明的典型灌电流能力为10uA、但没有表示最大绝对值。 客户表示  现在的图纸要多很多

此外、客户希望了解、如果他灌入1到200毫秒的高电流、该引脚的"强"性如何。
只是他的电流应用应该在10ms 内吸收大约400uA 的电流。  (8.2k 上拉至3.3V)

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    感谢您的参与。

    我需要咨询设计团队并与您联系。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    我建议坚持使用数据表中指定的典型灌电流值。 由于指定了10uA 的典型电流能力、因此 PG 不能处理 mA 范围内的电流。 您的限制400uA 似乎太大。 但是、如果您可以测量 PG 阻抗、则可以有一个想法。  因此、测量 PG 压降与 Isink 比较有用。 压降不应超过最大值 0.2V。

    如果压降永久高于0.2V 或最大值0.3 这是可靠性风险和/或器件可能损坏。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。