This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:GPIO 运行异常-数据表中未列出 GPIO 之间的任何链接?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181061/tps65988-gpios-behaving-strange---any-links-between-gpios-not-in-data-sheet

器件型号:TPS65988

你好。

快速背景-我们有 TPS65988 (片上完整标记:TPS65988 DH TI (?) 18F S35T G4)、无 SPI 闪存。 我通过写入所需的 I2C 寄存器(根据应用程序自定义工具6.1.3和技术参考手册)来配置每次启动。

当使用 GPIO13进行此操作时、我在端口1的切换/切换 PDO 时遇到问题("协商的端口0源 PDO 1)-因此我们改为使用 GPIO15、PDO 更改按预期工作。

然而-相反、出现了一个新问题(并且已经被扣除为仅在使用 GPIO15而不是 GPIO13时发生、如果我将其改回、这个新问题就会消失、但 PDO 不会改变-回到原来的问题)。

新一期:

  • 每次插入或拔出端口2的任何部件时、端口1也会在短时间内断开、然后再连接/重新插入。
  • 但是、当在端口1上插入/拔出 USB-C 时、不会出现此问题-然后端口2保持连接。

完整的 GPIO 配置、所有其他设置为复用到 GPPIO/禁用的引脚:

  • GPIO0 -初始值:0x1、无事件输出使能
  • GPIO1 -初始值:0x1、无事件输出使能
  • GPIO2 -初始值:0x0、端口1电缆方向事件、已反转
  • GPIO5 -初始值:0x1、无事件输出使能
  • GPIO6 -初始值:0x1、无事件输出使能
  • GPIO7 -初始值:0x0、端口1电缆方向事件、已反转
  • GPIO14 -初始值:0x0、端口1协商拉电流 PDO 1
  • GPIO15 -初始值:0x0、端口0源 PDO 1协商
  • GPIO16 -初始值:0x0、端口1插入事件(到测量测试点)
  • GPIO17 -初始值:0x0、端口1插入事件(到测量测试点)

如前所述-如果我将 GPIO15更改为 GPIO13、这个问题会消失、但是 PDO 开关的信号永远不会"变为高电平"。

任何解释或提示都已过大、如果需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tobias、

    您是否正在使用我们的 EVM 或这是单独的设计? 能否提供 PJT 文件和 GPIO 连接到何处的原理图?  

    谢谢、此致、

    林德华