This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:如何避免进入 CS = 2V ~ 2.5V

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177087/ucc3895-how-to-avoid-run-into-cs-2v-2-5v

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895UCC256402

我们发现、当 CS 单通道运行至2V ~ 2.5V 时、PWM 变得不稳定、并将导致全桥 MOSFET 损坏。 我是否可以知道如何避免 CS 在2V ~ 2.5V 下运行? 或者、您是否有外部电路将 CS 电压保持在2V 以下? 谢谢

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查您的查询、并将很快返回给您。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可供我查看的完整原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下 PDF 文件。

    e2e.ti.com/.../UCC3895-DC_2D00_DC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送原理图、我将很快进行审阅并返回 给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图和波形。

    我查看 了您的原理图、设计似乎是针对某种半桥而不是全桥进行设置的。  UCC3895不适用于此配置。  这很可能是导致您不稳定的原因。  请参阅 UCC2895数据表、了解如何在相移全桥(PSFB)中使用 UCC3895。   https://www.ti.com/product/UCC2895

    如果您真正尝试进行半桥设计、我建议您使用半桥控制器。  LLC 配置中的 UCC256402 设置为使用半桥进行零电压开关。  

    此致、