This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:I2C 电压电平

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180911/tps65994ad-i2c-voltage-level

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS65994BF

你(们)好

如果 I2C1~I2C3能够支持 TPS65994BF 使用1.8V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    992/994系列上的 I2C 引脚支持1.8V 和3.3V 逻辑电平。 您可以通过 GUI 中的全局系统配置(寄存器0x27)部分配置此设置:

    谢谢、此致、
    林德华