This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:无电源问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, TPS23882EVM-008, BOOST-PSEMTHR8-097, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173113/tps23882-no-power-issue

器件型号:TPS23882
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR8-097MSP-EXP430FR5969

您好、先生、

随附的是客户引脚定义和原理图。

如果客户需要自动或半自动模式、PIN_52是否悬空? 还是应该连接到 GND? 并通过 i2c 对其进行控制?

因为当前客户验证发现没有 PoE 功能且没有电源。

此外、TPS23882B1版本是否可以通过 PIN_52控制自动和半自动? 无需 i2c 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    为了便于说明、TPS23882不支持自主模式、因此该器件上的引脚52为 NC。 对于此器件、将此引脚保持悬空状态、并通过 I2C 控制工作模式。

    TPS23882B1支持自主模式、无需使用主机控制器。 悬空此引脚将消除自主控制、通过电阻器将此引脚接地可让您根据下表选择端口功率分配级别。 请记住、Rauto 需要与10nF 电容并联、以确保稳定性。

    我还想强调一下、自动模式和自主模式是两种不同的模式。 自动上变模式无需主机控制器、可通过自动引脚上的可选电阻器根据功率分配设置运行。 自动模式仍然需要主机通过一系列 I2C 命令来初始化器件。 TPS23882B1可支持自主和自动模式、其中 TPS23882仅支持自动模式。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回复、我们有一些问题需要回答。

    上电后、地址全部为低电平、地址不会消失。

    上电后、系统复位也会发送到 TPS23882

    3. 在上电时 nINT 引脚为高电平、但在上电后它将保持低电平、 在这种状态下是否会有中断信号?

    4.PIN_52自动模式请参阅 EVM 用户指南61.9k、我们尝试将 PIN_52悬空、但这并不起作用。

    将 MOSFET 端子连接到 PD 后、栅极无电压输出、直接测量 RJ45电缆上的+/-、无法看到大约7V 的检测电压。

    6.从客户之前购买的样片中删除 I2C 信号,然后不要设置 i2c,电源在30W 时仍然正常。 但这次生产不起作用

    向您学习以及需要修改的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您能否上传完整原理图的 PDF 供我们查看?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    如附件所示、  

    此外,我们还想知道,如果 PIN_52现在处于浮动状态,是否应该设置以下命令? 自动模式、对吧?

    e2e.ti.com/.../TPS23882-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 因感恩节假期而关闭。

    我们下周再见!

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我想澄清我的上述观点。 TPS23882不支持自主模式、该器件上的引脚为 NC (无连接);TPS23882B1为 P2P、并且支持自主模式、因此 PIN52应根据端口功率分配通过可选电阻接地。 我相信您正在使用 TPS23882、因此引脚52应为 NC。

    原理图看起来基本上可以,我唯一的问题是 RX17...这个电阻器的用途是什么? 这似乎直接短接 SN74LVC。

    SN74LVC 是否也被用作 SDAO 的缓冲级? 我建议使用与 TPS23882EVM-008类似的缓冲级。 请参阅以下内容:

    我还认为有一些初始化问题也会导致检测脉冲。 为了纠正自动模式、您需要主机命令来初始化器件。 您是否使用 GUI、TI 固件或您自己的固件通过 I2C 进行通信?

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    谢谢、已经通过 i2c 命令进行了操作。

    但是、我们还想问一些问题:

    在测试100个单元后、发生了10个单元无法为特定端口供电的情况、似乎所有单元都集中在 PORT_4上、无法供电。

     测量波形比较异常 PORT_4和正常 PORT_7。

    下图显示了未连接 PD 时、RJ45测量端口4的 PoE 输出:

    下图显示了未连接 PD 时、RJ45测量端口7的 PoE 输出:

    空闲阶段似乎是一致的。

    下图显示了 PORT_4连接 PD 且电源无法供电后 PoE 检测的波形。

    下图显示了 PORT_7连接到 PD (正常电源)后 PoE 检测的波形。

    我们是否可以知道导致此问题的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我将会在12月12日答复你。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    这不是我们以前看到的行为。 在端口4上、它似乎正在循环检测、而不是基于有效检测特征发起分类。 您能否提供寄存器转储来查看端口4是否出现有效的检测条件? 此外、您能否将原理图发送给我进行审阅、以确保电路板没有硬件问题。

    对于10个单元、我们可能需要进一步评估。 您可以将这些器件焊接到我们的 TPS23882EVM 上、查看问题是否仍然存在、或将其发送给我们的团队、我们可以对其进行测试、并尝试重新创建您在这些器件上看到的问题。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我们解决了 PORT_4的一些问题、如果是地址寄存器问题、我们如何对其进行微调?

    当出现问题时、
    寄存器05=0x88
    寄存器09=0x08
    也就是说、CLSL4、DETC4、STRT4、3个事件已经发生

    看起来像是 PoE 分级失败、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您能否提供完整的寄存器转储、以便我可以在此处指出问题? 这里似乎存在一个时序问题。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您使用的是什么 SRAM 版本、您是否在当前版本的 V07中进行了修补?

    https://www.ti.com/lit/an/slvae12c/slvae12c.pdf

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    对于10个故障器件、请按如下方式并在 TPS23882EVM-008上进行验证。 请使用以下 EVM 型号。

    BOOST-PSEMTHR8-097 =>开关板
    TPS23882EVM-008 => PoE 板
    3. MSP-EXP430FR5969 => CPU 板

    如下图所示、在8个端口全部连接到 EVM 板后、设置标准模式、在每个端口分类完成后、但在电源启动之前。 端口1/端口4的电流明显是 其他端口的两倍。

    如下图所示、

    下一步,启用每个端口1 /端口2启动电源,发现端口1显示异常消息,因此无法供电。

    当前排除的是软件设置问题。

    我们是否可以知道有什么问题? 感谢你的帮助。

    IC 损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我只知道标记代码、这可以知道 SRAM 版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    您似乎没有加载 SRAM、这将消除您看到的错误。  

    我们建议使用最新版本的 SRAM 代码、以确保正确操作和符合 IEEE 标准。 目前最新的是 SRAM v07、可以按照以下 说明进行修补。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    SRAM 不会保持、因此会使器件断电、进而导致 SRAM 丢失。 每次启动时都必须加载 SRAM、我建议您使用 SRAM v07。

    可以在 TPS23882器件页面上请求该 SRAM、并在我的安全资源中访问该 SRAM。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    好的~感谢您的帮助、我们将尝试使用最新版本_v07。

    此外、随附了最终的 PDF 原理图、供您参考。

    e2e.ti.com/.../tps23882_5F00_20221214-_2D00_PDF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    我将查看原理图、并通过我的反馈返回给您。 如果加载 SRAM 后仍然出现故障、我建议进行 ABA 交换以确认这是 IC 问题还是硬件/设置问题。

    非常尊重、

    Brandon Beader