This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420-Q1:ESD 击穿电压、符合人体放电模型

Guru**** 2515235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179950/tps62420-q1-esd-breakdown-voltage-according-to-the-human-body-model

器件型号:TPS62420-Q1

大家好、  

你好。 请在下面帮助客户提供所需信息。

'根据人体放电模型、TPS62420QDRCRQ1的 ESD 击穿电压是多少。'

感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    感谢您提出问题。

    如果您查看认证摘要(认证摘要)、您应该会看到该器件已通过  AEC Q100-002认证。  

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    感谢您的快速响应。 请参阅我们客户的反馈。

    "这仍然不能回答我关于实际击穿电压的问题。 这是否可以承受电压?"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    根据该标准、器件的测试电压高达2kV。

    我相信我们可以将这个值作为参考。

    谢谢、
    Stefano