This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:EFUSE 关断@ 10.8V

Guru**** 2535020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180094/tps25990-efuse-shutdown-10-8v

器件型号:TPS25990

您好!

当我们的设计中的电子保险丝12伏输入电压低于10.8伏时、它会立即关断。 我们预计只有在12V 降至4.5V 以下时才会发生欠压关断。

在数据表中、我们注意到以下引脚的 UV 阈值:VDD 和 VIN:分别为10.8V (默认值;可通过 PMBus 访问重写)和4.22V。

我们有板载电阻分压器 R1=12.1K 和 R2=4.7K 来设置 UVLO 阈值@ 4.5V。

我们甚至在将 VIN_UV_FLT 寄存器值更改为0x38 (4.32V)而不是0x8D (10.8V)后尝试了、但问题仍然存在。 请尽快帮助我们解决此问题。

谢谢、

Veeramanikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Veeramanikandan、

    感谢您的联系。

    请按照以下步骤更新 VIN_UV_FLT (59h)寄存器。

    1. 通过在10h 寄存器写入0xA2来禁用 WRITE_PROTECT、
    2. 在 VIN_UV_FLT (59h)寄存器中写入0x38h、
    3. 通过在10h 寄存器写入0x00来启用 WRITE_PROTECT、
    4. 读取  VIN_UV_FLT (59h)寄存器并确保其显示为0x38h。

    请注意、 只有配置寄存器正在更新、而不是通过上述步骤更新 NVM。 由于 NVM 未更新、因此配置寄存器将在输入电源回收时变为其默认值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Avishek、  

    现在、我们能够更改上述寄存器设置。 但我们需要在 NVM 中执行同样的操作。  您能告诉我们同样的过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Veeramanikandan、

    请按照以下步骤操作以刻录 NVM。

    1) 1)在 VDD 上施加范围介于10V 至13V 之间的电源。 如果通过 RC 滤波器连接 VIN 和 VDD、则需要将电源连接到 VIN。   

    2) 2)通过在10h 寄存器写入0xA2来禁用 WRITE_PROTECT、

    3) 3)通过选择配置文件的地址、将配置文件导入到要编程的特定器件中的配置寄存器中、

    4) 4)读取7Fh 寄存 器并确保 CONFIG_NVM_STAT (位0)未设置为1。

    5) 5)发送 STORE_USER_ALL (15h)命令以使用配置寄存器烧录 NVM。

    6) 6)通过在10h 寄存器写入0x00来启用 WRITE_PROTECT、

    7) 7)读取7Eh 并检查 STORE_FAIL (位2)是0还是1、  

    8)执行输入电源回收(VDD 和 VIN)并读取配置寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    NVM 上的写入周期计数是否有任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是... 仅两次。