This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 MCU 的电源多路复用器建议

Guru**** 2535650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170433/power-mux-recommendation-for-mcu

主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2121

大家好、团队、

           我们正在创建 BMS、MCU 需要始终处于开启状态。 MCU 有两个电源。 一个来自外部适配器、另一个来自电池、

我们看到有很多电源多路复用器可用。 我们需要一个电源多路复用器、该多路复用器可将电源从一个降压转换为另一个降压转换器、从而确保 MCU 不会关闭或重新启动。

MCU 将是 STM32 MCU

具有快速切换时间的任何产品建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、  

    我推荐将 TPS2116和 TPS2121用作我们具有快速切换功能的最新电源多路复用器器件(TPS2116:切换时间为8us、TPS2121:切换时间为5us)

    TPS2116可能更适合3.3V 系统、具体取决于您的系统限制。 TPS2116是一款比 TPS2121更小、电压更低的电源多路复用器、但缺少 TPS2121支持的以下一些保护特性。

    TPS2121特性 TPS2116不支持:
    过压控制、4.5A 最大电流(TPS2116可支持2.5A)、输出电流限制和2个基准电压
    如果您的设计不需要这些前面提到的功能、您可以从 TPS2116的以下部分中受益:
    快速切换(当 VINx=5V 时为8us)、低静态电流(典型值1.32uA)和低待机电流(50nA)。  

    此致、  

    Elizabeth

    对于任一器件、需要考虑的一个因素是您的系统是否需要滞后。 当两个输入电源处于同一电压时、这一点尤为重要。 有关添加迟滞以确保器件不会从输入端来回切换的更多信息、请参阅此常见问题 解答:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

                 我有一个问题、就是最好使用电源多路复用器进行电源切换、或者像这样提供从两个电源到 MCU 的3.3V 电压  

    肖特基二极管来防止电源回流。 此方法是否正常?

    此外、如果 TPS2121上没有外部基准电压、我们还能实现电源的无缝传输吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、  

    与集成式电源多路复用器解决方案相比、使用两个二极管有几个缺点:  

    • 高正向压降会导致大功率损耗和低效率的设计
    • 无集成浪涌电流或热保护
    • 二极管强制系统始终选择更大的电压电源、并且不能在系统中将一个电源优先于另一个电源。  
      • 始终选择最高电压而不优先  

    使用 TPS2121的电源多路复用使您能够:  

    • 具有可配置的优先级复用或 ORing  
    • 解决方案尺寸小
    • 全面的保护功能、包括热关断、压摆率控制、过压保护、电流限制和反向电流阻断

    为了实现5us 快速切换、CP2必须大于内部 Vref (典型值为1.06V)。 但是、这不必是外部基准电压;我们通常会看到、这使用分压器连接到 IN2。  

    此致、  

    Elizabeth  

    我已随附我们的 TPS2121设计计算器、以帮助您进行设计并了解自动切换 implementatione2e.ti.com/.../3757.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx。 如有任何疑问、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

                 感谢您提供相关信息。 如果我有任何疑问、我会回来的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    因此、我们希望使用 TPS2116、因为 TPS2121目前不可用。 我们找不到 TPS2116的快速入门计算器。如果有计算器、请提供  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、  

    随附了计算器的更新版本、以在单独的选项卡中包含 TPS2116。  

    e2e.ti.com/.../3122.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    感谢您使用计算器  

    我想使用它来测试3.3V 和5V 切换。 在 EVM 中、它们分别使用9.53k 和16.9k 分别用于3.0.3和5V。 我能否仅使用9.53k 来测试3.3和5V、因为  PR1电压低于5.5V、这是最大值。 最后一行还提到、当使用迟滞选择 IN2时、我需要3.859V 电压切换回 IN1、但实际上并不了解当 IN1和 IN2为3.3V 时、我如何获得3.8V 电压。

    对于 MCU 应用、是否还建议使用迟滞?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、  

    以下是我对您问题的回答:

    您能否 仅使用9.53k 来测试3.3和5V?

    是的、9.53k 表示分压器中的一个电阻器连接到 PR1。  更改此电阻器值只会更改在 Excel 工作表中的单元格 B11中计算的切换点。 只要两个电压的切换点都是可以接受的、对两个电压轨使用相同的电阻器是可以接受的。  

    最后一行还提到、当使用迟滞选择 IN2时、我需要3.859V 电压切换回 IN1、但实际上并不了解当 IN1和 IN2为3.3V 时、我如何获得3.8V 电压。

    正确!  选择 IN2时、滞后会在切换回之间增加一个裕度。 过多的迟滞 会导致在输入电源的直流状态之外发生切换。 在这种情况下、您将使用过多的迟滞、您可以使用计算器更改该值、以查看何时成为更有利的切换点。  

    对于 MCU 应用、是否还建议使用迟滞?

    我们对迟滞的建议取决于应用、输入电源的强度、负载的强度以及预期的负载强度、输入电容等压降  

    当电源由于加载和卸载而导致电压下降和上升时、迟滞可避免在一个电源之间持续切换的问题、因此这实际上取决于您是否希望在系统中看到这种情况。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elizabeth、您好!

    感谢详细的解释、解答了我的许多问题。